This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C5505 eZdsp 未连接到 Win 10

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611121/c5505-ezdsp-don-t-connect-to-win-10

大家好、我买了2个5505 eZdsp、并通过 USB 将它们连接到 Win10 PC

它们会在一段时间后断开。

我该怎么办?

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、

    我已将此内容转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、

    您能否详细说明一下"一段时间后断开连接"的含义? 是否在连接到 CCS 和调试时进行过?
    在运行程序时?
    问题的症状是什么?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我连接 USB 电缆、并听到 Windows 连接声音。 板上的 LED 亮起。 未打开 CCS。 大约两秒钟后、USB 设备将断开连接。

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、
    即使您听到 Windows 断开声音、您是否能够通过 CCS 目标配置连接到电路板?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    器件从操作系统进行定量连接、因此无法识别或无法由 CCS 进行连接

    此致、

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、

    我刚刚在 Win 10计算机上试用了 C5505 eZdsp、并正确枚举了它。

    是否确定您的板工作正常、即未油炸?

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的 Lali
    您是否安装了任何驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、

    没什么特别的、就是 CCS 带来的。
    我在安装 CCS 时检查了 C55x 支持以及所有调试器支持。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决...

    该板连接到 USB 集线器、电流不足