This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:自定义电路板启动问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616844/am4379-custom-board-bring-up-issue

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:TPS65218

你好!

我尝试使用 PMIC tps65218和 DDR3 15位宽的基于 AM4379处理器的定制板。 此外、我的板具有空 EEPROM、无法从其中读取任何预期的板 ID。 首先、我尝试引导 u-boot 并更改了两个存储器寄存器、以启用16位存储器的 Narrow_Only 模式。 接下来、我对 u-boot 进行了一些修改以忽略 EEPROM 读数、并更改了预期值以假设它是 AM43_SK、因为我使用该板作为原理图的参考。 使用的软件包为 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X 04_00_00_04。 引导引脚为0100000001000000b (00000b - NAN- USB_MS (USB1)- MMC0- USB_CL (USB0))、以从 SD 卡引导。 当我尝试从卡引导时、控制台上什么也不会发生、我说处理器根本不会引导。 DDR3或电源可能有问题、我不知道。 我在推出 IMX6电路板方面有经验、并在这里使用了通过 USB 引导的 DDR3校准工具。 TI 是否有类似的东西? 我找不到任何 DDR3校准实用程序或 USB 工具来启动处理器。 请帮助我启动板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    多项建议:
    请查看此 wiki: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_board_bringup_tips 它适用于较小的器件、但通常也适用于 AM437x。
    如果您有 JTAG 访问权限、请尝试连接以查看引导过程在何处停止。
    尝试启动序列、MMC0在器件列表中处于第一位。
    要进行 DDR 调优、请遵循以下指南: www.ti.com/.../sprac70.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一件事:请检查 EMU0和 EMU1引脚上是否有4.7k Ω 外部上拉电阻器连接到 VDDSHV3。 这两个引脚在复位释放时都必须为高电平、否则器件可能进入"等待复位"状态。