This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:DSP#39;s 之间的 MessageQ 示例

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616749/linux-am5728-messageq-example-between-dsp-s

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好

我正在根据  IPC_3_44_01_01/examples/DRA7XX_Linux_elF/ex02_MessageQ 在 dsp1和 dsp2之间进行通信。 我可以执行一些示例工作,例如 arm<->DSP1、arm<->DSP2。

我还知道如何处理 arm->DSP1->arm->DSP2->arm。 但我认为应该有更有效的方式来传输消息,例如 arm->DSP1->DSP2->arm。 关键点是 dsp1和 dsp2之间的通信。 我找不到任何示例。 能不能有人给一些线程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、

    DSP 到 DSP 的通信应该在 RTOS 包中、而不是在 Linux 中。 我在同事中圈出了一个问题、他可能会提供更多信息。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、

    请参阅 RTOS SDK 中 DRA7x_BIOS_elf 中的 ex01_hello 示例、而不是 Linux SDK。

    processors.wiki.ti.com/.../AM572x

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rex。 这是我想要的。