This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:从 ARM 访问 PRU STS 寄存器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613920/am3356-pru-sts-register-access-from-arm

器件型号:AM3356

大家好

我对 AM335x 有疑问。

CortexA8可以读取 PRU PC 吗?
我看到 TRM 的这一4.5.1.2章。

我制定了一个计划。 但我无法读取。
我想确保 CortexA8能够读取 PRU 的 PC 吗?

如果我看到其他寄存器、请告诉我。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您尝试读取哪个地址? 在 ARM 上运行的软件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    我尝试读取该地址。

    0x4A300004

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser

    抱歉!
    它在 ARM 上运行!

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 ARM 上运行的是什么? PRU 上正在运行什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser。

    感谢您的评论。 我正在与 Hiroyasu 合作。

    我想向您介绍一下您的问题。

    在 ARM 上运行的是什么? PRU 上正在运行什么?

    -->我们的测试程序在 ARM 和 PRU 上运行。 我们希望通过 ARM 监控 PRU 的 PC。 有可能吗?

    此致、RY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ARM 可以访问 PRU 的 PC。  但是、要读取 PRU 的 PC、应使用以下地址:

    0x4A32_2004表示 PRU0

    对于 PRU1、为0x4A32_4004

    请注意、AM335x TRM 的第4.3.2节(全局存储器映射)列出了不同 PRU-ICSS 子模块/MMR 的偏移地址、包括 PRun 控制 MMR。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Melissa
    感谢您的支持!
    我可以通过 Cortex-A8监控 PRU 的 PC。

    由于登录后无法找到"验证按钮"、因此我回复了此主题。
    非常感谢!

    此致、RY