This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:局域网和 PCIe 唤醒

Guru**** 2587675 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616120/am5728-wake-on-lan-and-pcie

器件型号:AM5728

您好!

我们正在设计使用 AM5728的电路板、并希望在电路板上部署线路 WOL 唤醒功能。 我们查看 相关的数据表和参考手册、但找不到任何有用的信息。

我的问题是:

1、该器件是否支持 wol 函数;

2、如果不是、我们的 B 计划使用 PCIe MAC+PHY、但在 idk 原理图中、PCIe WAKEn 信号通过0欧姆电阻连接到引脚 J11上的 MCASPI_AXR3信号  

连接是否正确?  

您对唤醒功能有什么建议吗?

谢谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM572x TRM 修订版 I 中的第3.9.1节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已查看该部分。

    实际上、我们的问题是:

    如果我们使用 PCIe 唤醒或 GPIO 唤醒、是否需要任何特殊软件?  软件或库是否包含在 TI 的 SDK 中?

    您可以向我们提供一些文档吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们同时拥有 Linux 和 RTOS。 您询问的是哪款 SDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4658708:

    有关 Linux 内核中的电源管理、请参阅以下 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.4)
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_GPIO_Driver_Overview

    有关 WOL (LAN 唤醒)驱动程序支持、请参阅以下 wiki 页面是否位于帮助中:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_CPSW_User's_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Adding_WoWLAN

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了这些文档、在这里、我尝试解释我理解的内容、仅涉及硬件。

    1、根据 WL18xx_Adding_WoWLAN 数据表、WLAN_IRQ 是一个输出引脚;

    2、我不确定 WoWLAN 中 WLAN_EN 信号的功能、似乎它是 WL18xx 的使能信号;

    3、从 AM335x 基板原理图(修订版本为1.1A、我没有找到 B1)和文档描述中、我假设 WL18xx 应连接到 J11、即 MEC6_RA;

    4、WLAN 信号将是74avc4T245的1B1m 输入、相应的输出为1A1、因为 dir 连接到地;

    5、74AVC4T245输出1A1连接到 AM335x 引脚 B12、该引脚的信号名为 AM335X_McASP0_AHCLKR;

    6、我认为引脚用作 GPIO、WL18xx 将触发外部中断、中断将唤醒处理器?

    7、因此、如果我想使用局域网唤醒来唤醒 AM5728处理器、最简单的操作是将 PHY 芯片中断输出引脚连接到 GPIO 引脚、此外、请进行正确的软件配置。

    我不确定我的理解是否正确、是否需要您的帮助。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 WL81xx 模块使用和集成的更多信息和确认、请在我们的 WiLink WiFi 论坛中提问/发帖:

    e2e.ti.com/.../307

    关于 AM572x 器件相关问题、您可以在此 e2e 主题中提问/发帖。

    此致、
    帕维尔