This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAPL L138 LCDK 上的 EPWM0输出在哪里?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613904/omap-l138-where-is-output-epwm0-on-omapl-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138

您好!

OMAPL L138 LCDK 上的 EPWM0输出在哪里? 根据原理图、我知道 EPWM1A 和 EPWM1B 分别位于 J15.40和 J15.44的引脚上。 但是、我找不到 EPWM0输出。 它们位于何处? 我需要生成两个 PWM 信号。

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    我已将其转发给原理图设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未来访客的答案:
    通过查看原理图、您可以看到 EPWM0与 SPI 进行多路复用。 因此、您需要通过移除一些电阻器来修改电路板。 完成这些修改后、您可以从引脚 J15.25获取 EPWM0的输出。
    这些修改在我以前的一个问题中有详细的解释。 如果需要、在我的配置文件中搜索 ePWM。