This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6713:通过 CCS5.5在 C6713DSK 上构建频谱数字应用

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607454/tmdsdsk6713-building-spectrum-digitals-dskapp-on-c6713dsk-through-ccs5-5

器件型号:TMDSDSK6713

尊敬的 TI:

我从他们的 DSK 支持页面中获得了 CCS5.5和频谱数字化示例代码

问题很简单、我迫切需要一个应用程序、它可以从麦克风读取样本、处理样本并通过线路播放

现在、我尝试使用执行相同任务的现有示例代码 dskapp、但由于这些项目是使用 CCS3.1或3.3构建的、因此我无法将项目正确迁移到 CCSv5

我已经阅读了足够多的 wiki 页面、这些页面对解决问题没有多大帮助、如果您有时间、请尝试一个示例项目、其中一个项目就是这些项目

如果您有时间、请尝试一个名为 dskapp 的示例项目、 其中有一个项目、然后尝试

路径:DSK6713\examples\dsk6713\BSL\dsk_app  

下载位置: c6000.spectrumdigital.com/.../dsk6713revc_files.zip

问题是完全不清楚要包含哪些文件以及不包含哪些文件、因为我不知道 CCS3.3、实际上很少有文件具有注释头 sayinng、它们是自动生成的

我包括了所有 CSL 和 BSL 的可能内容和库、但无法解决以下错误

请提供下载所需库的必要路径、我也安装了 BIOS、但不确定要添加什么作为必要库来解决这个问题、我不知道怎么做

我在同一个论坛上看到大量的问题、这些问题未被用户解决并被用户放弃

请立即提供一份决议,  

下面添加更多内容是一些图片、这些图片将让您更深入地了解项目设置  

 

以下是控制台上的输出:


****为项目 SAMPLE_LOOPACK 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake"-k all
'构建目标:sample_loopback.out'
'调用:C6000链接器'
"c:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/bin/cl6x /ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/include /bios/lib/csl6713.lib "-mv6700 -abi=coffabi -g -define=chip_C6713 -display_error_number -diag_warning=225 -diag_wrap=off -z -m"sample_loopback .map"-i"C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c6000_7.4.4/lib -i"-reread_lib_lib_l_example.xml_sk13_lib_example_display_lib_example.mbl\dsk13xbsk_lib_example.mbl_lib_example.mbl\sk_lib_example.mbl_linep_lib_example_display_lib_example.mbl_line.ment-line.mbl\sk_lineb_lib_example.mbl\sk_example.mbl_linep_example.mbl_linep_lib_example.me.me.mbl\sk_linep_example.m.dl_lib_example.me.mbl\sk_linep_exas-intrab.dl_example_display_line.m.

警告#16002-D:"../dsk6713/lib/dsk6713bsl.lib 中缺少 TI 构建属性供应商部分 ":无法确定兼容性
警告#16002-D:"../dsk6713/lib/dsk6713bsl.lib 中缺少 TI 构建属性供应商部分 ":无法确定兼容性
警告#16002-D:"../dsk6713/lib/dsk6713bsl.lib 中缺少 TI 构建属性供应商部分 ":无法确定兼容性
警告#16002-D:"../bios/lib/csl6713.lib 中缺少构建属性供应商部分 TI ":无法确定兼容性
警告#16002-D:"../bios/lib/csl6713.lib 中缺少构建属性供应商部分 TI ":无法确定兼容性
警告#16002-D:"../bios/lib/csl6713.lib 中缺少构建属性供应商部分 TI ":无法确定兼容性
警告#10210-D:创建默认大小为0x400的".stack"段;使用-stack 选项更改默认大小

未定义的首次引用
符号
------ --------
_swi_getmbox ./dsk_app/dsk_app.obj
_swi_or ./dsk_app/dsk_app.obj
_processBufferSwi ./dsk_app/dsk_app.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"sample_loopback.out"

>>编译失败
gmake:***[sample_loopback.out]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人都乐于助人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有办法解决这个问题? RandyP、这是您建议让另一个线程正确吗? 谢谢!