This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:INFOADAS 编译缺少 vivi_plugin.h

Guru**** 2555290 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616092/linux-tda2evm5777-missing-vivi_plugin-h-for-infoadas-build

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

你(们)好  

使用 PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00_setuplinux.bin、我已成功编译演示应用并使用 MAKCONFIG?=tda2xx_EVM_Linux_all 运行这些应用

现在、我想为 InfoADAS 构建  

在 Rules.make 中、我有 MAKECONFIG?=tda2xx_EVM_Linux_infoadas

我注意到这个构建配置需要 IPUMM、所以我下载了框架组件3.40.02.07、并根据 Vision SDK (v03.00.00) Linux 用户指南文档(第8页)提取了这些组件

做了清洁、然后  

构建 Linux

使 Linux_install

使-s -j 取决于

使-s -j

构建无法查找 vivi_plugin.h (请参阅下面的日志)、因此看起来缺少依赖项。

我已搜索安装、没有此类文件、请重新阅读构建/安装说明、看不到我错过的内容。 我也在论坛上搜索过,但没有成功。

我不能不想帮助、但我觉得我缺少一些基本的东西、但希望获得一些有关如何解决这一问题的指导。

谢谢、

Ian

make[3]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build
make -fMAKEFILE.mK -C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos libs
make[4]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos linkfw_libs
make[5]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos
使-C /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos/links_a15/ep core=a15_0取决于;
make[6]:输入目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos/links_a15/ep
mkdir -p /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_infoadas/lib/tda2xx-evm/a15_0/release
mkdir -p /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_infoadas/obj/links_a15_ep/tda2xx-evm/a15_0/release
mkdir -p /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_infoadas/vision_sdk/bin/tda2xx-evm
/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -DTDA2XX_BUILD -DTDA2XX_Family_Build -DSOC_TDA2XX -DPLATFORM_EVM_SI -D_DRA7xx -D_SC_VER_1_16 -D__SYSBIOS__BUARTING_INDE_INDEV_INDEV_INDEV_INCLUDE_INDE_INDEV_INDEV_INCLUDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDEV_INCLUDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDEV_INDEV_INDEV_INDEV_INDEV_INCLUDE_INDE_INDEV_INDEV_INCLUDE_INDE_INDE_INDE_INCLUDE_INDE_INCLUDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_INDE_UTP_INCLUDE_INDE_INCLUDE_INCLUDE_INCLUDE_INCLUDE_INCLUDE_INCLUDE_INCLUDE_IN_INDE_D /usr/local/processor_sdk_vision_03_00_00_00/vision_sdk/-/usr/local/processor_sdk_vision_03_00_00_00_00_00_00_vision_sdk/links_00_00_00_sdk/local/processor_sdk_3_sdk/ip_htm_00_htm_00_htm_sdk_htm_htm_htm_00_htm_03_v_linux_htm_sdk/local/v_htm_sdk_sdk/htm_htm_htm_03_htm_htm_htm_htm_03_htm_htm_htm_htm_htm_03_htm_htm_03_htm_htm_htm_htm_htm_htm_htm_htm_03_htm_htm_vision_03_htm_03_htm_htm_htm_htm_htm_03_htm_htm_htm_htm_vision_03_00_htm_htm_htm_03_vision_03_htm_htm_00_03_htm_htm_vision_htm_sdk_htm /include/gbm
在 epSource_drv.c:78:0中包含的文件中:
epLink_priv.h:97:25:致命错误:vi_pplugin.h:无此类文件或目录
编译已终止。
在 epLink_tsk.c:89:0中包含的文件中:
epLink_priv.h:97:25:致命错误:vi_pplugin.h:无此类文件或目录
编译已终止。
在 epSmink_drv.c:80:0中包含的文件中:
epLink_priv.h:97:25:致命错误:vi_pplugin.h:无此类文件或目录
编译已终止。
/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux/common_footer_a15.mk:81:目标'epend'的配方失败
maked[6]:***[取决于]错误1
make[6]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos/links_a15/ep
Makefile:16:目标'links_a15_EP'的配方失败
make[5]:***[links_a15_EP]错误2.
make[5]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos
Makefile.MK:16:目标'vision_sdk_linux_lib'的配方失败
maked[4]:***[vision_sdk_linux_lib]错误2.
make[4]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/hlos
Makefile:209:目标'links_FW_libs_HLOS'的配方失败
maked[3]:***[links_FW_libs_HLOS]错误2.
make[3]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build
Makefile:59:目标'apps_HLOS'的配方失败
maked[2]:***[APPS_HLOS]错误2.
make[2]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build
Makefile:35:目标'apps'的配方失败
maked[1]:***[APPS]错误2.
make[1]:离开目录'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build
Makefile:12:目标'vision_sdk'的配方失败
制造:***[VISION_SDK]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我已将您的问题转交给 INFOADAS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、您还收到过他们的任何反馈吗?

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 infoadas、您需要下载一个单独的软件包、您可以在其中获取所有这些文件。
    然后在 Rules.make 中设置 infoadas 路径、vivi_path 以成功构建 infoadas


    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    谢谢、这很有道理。

    我再次查看了我的文档、看不到如何获得此单独的软件包(似乎我缺少了一些明显的东西)。

    您能不能帮助我、并给我一个链接、让我找到我需要下载的软件包或包含必要详细信息的文档。

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请联系 CPE 以提供并授予对信息卷饼包和文档的 CDDS 链接的访问权限。
    安装后、您可以更新路径并重建 Vision SDK。

    浏览应用内核/uboot 等所有补丁的文档

    但愿这对您有所帮助

    Nikhil D