This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:连接多个 DSP

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612253/tms320c6746-connecting-multiple-dsps

器件型号:TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

如附件所示、我尝试使用一个 C6746作为主 DSP、并使用另外9个 C6746作为从器件。 将它们连接在一起进行数据传输的最佳选择是什么? 如果此芯片不是多 DSP 设计的好选择、还有哪些其他选项?

谢谢、

陈敏嘉

e2e.ti.com/.../Architecture.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我建议使用通过超链接连接的两个 TMS320C6678器件。 这将为您提供总共16个 DSP 内核以及更多的处理能力、因为超链接连接支持四个通道、每通道高达12.5 Gbaud。
    如果您认为16个内核不是应用程序的超性能、请考虑此选项。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    在该项目中、我们需要与9种不同的主机总线协议(每个协议都有11个共享主机总线的多点组件)进行连接、并同时运行数据处理。 两个 TMS320C6678能否与这多个组件连接? 此外、TMS320C6678对我来说也很昂贵。 是否有任何其他更便宜的选择(一个内核 DSP 应该足够了、或者一个 DSP +一个 ARM 内核)可以提供一个解决方案来以中等高速(至少比 I2C 快)互连多个 DSP? 具有 RSIO 或 PCIe 的 DSP 是否可以成为潜在选择?  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个想法-是否可以将 GPIO 配置为另一个主机总线以实现更快的数据传输? 比较 C6748上的 I2C 和 SPI、哪一种速度更快? SPI 的最大传输速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我看看这个、我将更新。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我认为具有 PCIe 的处理器比 I2C 或 SPI 通信更适合。

    SPI 比 I2C 快。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    非常感谢您的所有帮助。 由于 C6746/48上没有 PCIe、因此我可能必须使用 SPI 进行多点连接。 C6746/48只有两个 SPI 端口、但我有9个从器件需要与它们进行通信。 如何使用一个 SPI 端口与4个或5个其他 C6746/48芯片连接-我可以共享 CLK、SIMO 和 SOMI 引脚、ENA 引脚怎么样? 我能否只使用 GPIO 来实现 ENA 的功能?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    我没有看到任何人使用 GPIO 来实现 ENA 功能,您是否可以使用具有芯片选择的 SPI 4引脚模式。
    可以使用 GPIO 实现 CS……
    您可以在以下 wiki 上看到一些指导
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L1x

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mukul。 我将使用具有用于 CS 的 GPIO 的 SPI 5引脚模式。

    此致、

    Michael