This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM369:使用 IPNC 或 GStreamer 的延迟预期

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616273/linux-tms320dm369-latency-expectations-using-either-ipnc-or-gstreamer

器件型号:TMS320DM369
Thread 中讨论的其他器件:DM385

工具/软件:Linux

我正在使用 DM369和 DM385开发一个应用程序,以便通过无线以太网接口传递压缩的图像。  我需要最大程度地减小以下各项的延迟:

  1. 演示 DM369上的 Bayer 摄像头图像。
  2. 使用 jpeg 压缩图像。
  3. 通过 WiFi 传递压缩图像。  
  4. 使用 jpeg 解压缩 DM385上的图像。
  5. 使用 HDMI 显示图像。                                                                 

以下是几个问题:

  1. TI 是否推荐 IPNC 而不是 GStreamer?  是否会支持 IPNC 一段时间?  是否使用 TI 协处理器代码在“全新”Linux 内核上提供 GStreamer 支持?
  2. 我有一个用于 DM385的 DVSDK 相当新的发行版(IPNC_RDK-3.9.1)。  DM369是否有新的 IPNC 分布?

 

Larry Medwin

lmedwin@baycomp.com

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    TI 是否推荐 IPNC 而不是 GStreamer?  是否会支持 IPNC 一段时间?   是否使用 TI 协处理器代码在“全新”Linux 内核上提供 GStreamer 支持?

    • 是的、TI 推荐 IPNC。 是的,IPNC 将在一段时间内得到支持。新的 Linux 内核映像不支持用于平台 DM38x 和 DM36x 的 GStreamer。

    我有一个用于 DM385的 DVSDK 相当新的发行版 (IPNC_RDK-3.9.1)。  DM369是否有新的 IPNC 分布?

    • 到目前为止、DM36x 没有这种新的 IPNC 发布。DM36x 的最新 IPNC 发布版本是 IPNC_RDK_v5.1.0。有关新版本的详细信息、请联系您当地的 TI FAE。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anuj。

    您能帮我找到我的 TI FAE 吗?  我在克兰斯顿 RI 工作、就在普罗维登斯 RI 南部、波士顿麻省以南约一小时。

    谢谢、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    请通过以下链接联系 TI 支持

    您可以在此处通过电子邮件、聊天和电话联系 TI 支持。

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd.