This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM8168:如何从我的 ARM 目录读取视频文件并通过 DSP 捕捉视频?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615366/ccs-tms320dm8168-how-can-read-video-file-from-my-arm-directory-and-capture-video-by-dsp

器件型号:TMS320DM8168
Thread 中讨论的其他器件:嵌入式编程

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我是嵌入式编程领域的新编程人员,我想知道在 DM8168中捕捉视频需要通过多少个步骤?

对于插件、如果我需要安装某些组件、我非常感谢您告诉我什么?

如果我需要做特殊的工作才能捕获视频,请告诉我。

请帮帮我:)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复
    版本为 ezsdk_dm816x-EVM_5_05_02_00
    我该怎么办? )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 EZSDK 中、我们有捕获演示。
    我建议您查看此 OMX_05_02_00_48_UserGuide.pdf 指南以获取 CAPTURE_encode 演示。 VPCC 组件在 M3 VPSS 上运行。

    您可以使用 gstreamer v4l2捕获。 在 A8上运行的 gstreamer v4l2src。

    另请查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_VIDEO_CAPTURE_Driver_User_Guide



    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢:)


    但我不明白!
    我有一个问题,对于在 dm8168中捕获 A-Z,我必须使用 OMX 或 gstreamer,还是两者都使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "捕获 A-Z "是什么意思?

    [引用 user="Ehsan Hemati"]我必须使用 OMX 或 gstreamer 或两者?[/quot]

    正如我在 EZSDK 中说过的、我们已经有了您可以尝试的 OMX CAPTURE_CODE 演示。
    OMX VPCC 捕获组件在媒体控制器 M3上运行。 您还可以在 ti-oMX 文件夹中找到 decode_display、only encode、decode、display 等演示。

    如果您计划使用 v4l2捕获驱动程序、则可以使用在 ARM (A8)上运行的 gstreamer v4l2src 元素。

    我建议您查看此指南 DM816x_EZ_Software_Developers_Guide.pdf

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玛格丽塔,你好,谢谢你以这种方式帮助我:)

    捕获 A-Z 意味着:从0到100的步骤中有多少个步骤可以读取视频并通过 DSP 进行捕获和处理:)

    顺便说一下,我读取了 DM816x_EZ_Software_Developers_Guide.pdf 并在目标中找到了视频文件,目录是"filesrc location=/usr/share/ti/data/videos/dm816x_1080p_demo.264,那是什么? 如何使用它? DSP 如何捕获此文件?

    谢谢你:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Ehsan Hemati"]目录是"filesrc location=/usr/share/ti/data/videos/dm816x_1080p_demo.264,那是什么?

    这是基本视频文件(h264)、您可以使用该文件运行一些 OMX/gstreamer 演示例。

    [引用 user="Ehsan Hemati"]以及 DSP 如何捕获此文件?

    您的使用案例中包含 DSP?

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Margarita Gashova"]

    您的使用案例中包含 DSP?

    [/报价]

    我想从摄像机读取视频,然后我想处理 DSP。 我该怎么做? 我很困惑

     我搜索并知道如果我想从相机读取视频,我需要使用 VFCC OMX 组件,它是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    也可以使用 v4l2捕获驱动程序。
    我建议您查看 EZSDK 软件开发人员指南。


    BR
    玛格丽塔