This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:M4目标连接失败

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616503/rtos-am5728-m4-target-connect-fails

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用 CCS7.2仿真测试 AM5728 Cortex M4、但 当我连接目标时、错误是...

Cortex_M4_IPU1_C0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.628.3)  

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复!
    我经常看到 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup。
    我的板是 AM5728 IDK,它必须将 XDS200仿真器连接到20引脚接头?
    我的 CCS7.2不是 TI XDS USB xx 调试仿真!


    最棒的愿望!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨阳

    您不必使用外部 XDS200仿真器。 AM572x IDK EVM 通过 USB Micro-ABConnector 支持嵌入式 XDS100V2 USB 仿真、请参阅 www.ti.com/.../sprui64
    确保在创建目标配置时选择 IDK_AM572x 作为"板或器件"、并在尝试连接到 M4之前先连接到 CortexA15_0、因此运行与 CortexA15_0关联的 GEL 脚本以初始化电路板和 M4时钟...

    此致、Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复!