This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3894:如何在 AM3894上将 USB 配置为从模式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615650/linux-am3894-how-to-configure-usb-to-slave-mode-on-am3894

器件型号:AM3894

工具/软件:Linux

大家好、

我的代码库是 EZSDK_5_04_00_11并使用定制的 AM3894 (芯片修订版本2.1)板。

我想将 USB0模块配置为从模式。 以下是我的问题。

如何处理 USB0_DRVVBUS (P35)引脚?

  只需在3.3V 或非3.3V 上添加一个高拉10K 电阻器即可。

2.是否选择 GPIO 引脚与 USB 连接器 ID 引脚连接为悬空状态?  

 

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OC、

    [引用用户="Omin Chou"]

    如何处理 USB0_DRVVBUS (P35)引脚?

      只需在3.3V 或非3.3V 上添加一个高拉10K 电阻器即可。

    [/报价]

    这是输出引脚、您可以将其保留为不带拉电阻器。 另请参阅 AM389x 数据表第6.6节如何处理未使用的引脚

    [引用用户="Omin Chou"]2. 是否选择 GPIO 引脚与 USB 连接器 ID 引脚连接为悬空状态?  [/报价]

    AM389x USB 模式(主机或器件/从器件)完全由软件选择、没有 AM389x USB_ID 引脚。 您可以将 USB 连接器 ID 引脚保持未连接到 AM389x GPIO 引脚。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    明白了。
    非常感谢您的确认。

    B.R.
    OC