This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:从感觉中请求代码示例

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615175/tms320c5535-requesting-code-example-from-sensory

器件型号:TMS320C5535

大家好、

我在 C5535 eZdsp 上工作了一段时间、现在我想制作一个(我觉得有点)简单的代码。 问题是我很不熟悉编码、所以我会花很长时间、我经常遇到我不知道如何解决的问题。 我使用提供的代码从参考设计指南中获取了语音识别帮助、但当我想自己前进时、我无法继续。

我找到了一个德州仪器(TI)视频、该视频完全符合我对 DSP 的要求、我想知道我是否有人可以提供视频中使用的代码。 我附上下面的视频。

在1:29分钟内、您可以看到一位女士通过说"车灯打开"来打开车灯、然后说"车门"来打开车门。 我联系了一些人、他们是开发代码的团队、我认为他们告诉我、我引述说"我需要从德州仪器获得代码"。

因此、我想知道 TI 的某个人是否可以为我提供该代码或任何其他类似代码。 当然,这完全是为了学术目的。

我真的希望有人能帮助我解决这个问题。

此致、Osmar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Osmar、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osmar、

    您需要联系当地的 TI 销售代表、以获取有关传感演示的更多详细信息。 TI.com 上未提供此演示进行评估。

    另一个具有语音触发功能的参考设计是 TIesr TI 设计(TIDEP-0066)、我知道您已经了解过该设计。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    您是否知道是否有任何国际销售团队或类似的团队? 因为我目前生活在梅克西科... 如果您能向我提供联系信息或电子邮件、与销售团队取得联系、那将会令人惊叹。

    Osmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Osmar、
    我将对此进行研究。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Osmar、

    请向我发送电子邮件@ r-kalsi@ti.com 并提供有关贵公司和申请的一些说明。
    感谢您选择 TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rhandir、

    几个小时前我给你发了一封电子邮件。 我将等待任何消息。

    Osmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    您是否有时间检查我给您发送的电子邮件? 非常感谢您在这个问题上的帮助。

    我会继续等待您的回答。

    此致、Osmar