This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WILINK8-WIFI-NLCP:WL18xx WILINK8-WIFI-NLCP

Guru**** 2572655 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612813/linux-wilink8-wifi-nlcp-wl18xx-wilink8-wifi-nlcp

器件型号:WILINK8-WIFI-NLCP
主题中讨论的其他器件:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我对 Wilink8的 Wi-Fi 驱动程序(WiLink 8 - WIFI - NLCP)有疑问。

WiLink8 R8_7_SP2被描述为与 Linux 内核版本4.4.8相对应、
您还支持 Linux 内核版本3.1.4吗?

此致、

Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamada、

    您能否提供有关您的硬件平台的更多详细信息? 连接的电路板的 CPU 是什么 Wilink8?您使用的是哪个版本?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tsvetolin Shulev-San

    感谢你的答复。
    CPU 正在使用 AM3352。

    "您使用的是哪个版本?"
    这意味着什么?
    硬件版本?
    软件版本?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是关于软件发布。 您使用的是 Processor SDK 还是其他一些 Linux 发行版?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tsvetolin Shulev-San

    感谢你的答复。
    使用的是 Processor SDK 版本01_00_00_03。

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamada、

    我认为以下链接文章将回答您有关 WiLink 8的问题:
    e2e.ti.com/.../wilink-8-drivers-now-available-in-mainline-linux
    processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_Linux_Getting_Started_Guide

    BR
    Tsvetolin Shulev