This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:TMDSLCDK6748是否具有板载调试器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616815/tmdslcdk6748-does-tmdslcdk6748-has-onboard-debugger

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

尊敬的朋友:

TMDSLCDK6748是否具有用于代码下载的板载调试器以及一些简单的代码调试、例如断点、单步执行等

我购买了该板、没有任何独立仿真  器、只是想知道该板是否支持不带仿真器的快速支付。

非常感谢您的参与和帮助、

此致、

二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、

    不可以、TMDSLCDK6748没有板载调试器。 您需要外部仿真器。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    箱、

    XDS100v2及更高版本将支持 LCDK6748、但您需要确保购买一个具有14引脚接头的器件才能兼容。

    较新的 TMDSEMU110-U 取代了 XDS100v2、并随附一组适配器、用于连接到任何更常见的 TI 器件 JTAG 接头。 它包含 LCDK6748所需的14引脚连接器。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yordan 的明确回答。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 RandyP 的回答。 这很有帮助。

    此致、