This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:DM388从外部源捕获16位422 YCbCr 视频并通过以太网进行流式传输

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615629/tmdscsk388-dm388-capture-16-bit-422-ycbcr-video-from-external-source-and-stream-through-ethernet

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件: DM388

TMDSCSK388具有通过以太网实现的摄像头流应用。 我正在尝试将电路板配置为从 外部源捕获16位422 YCbCr 视频并进行流式传输。

此处使用了 IPNC-RDK 3.9.0。 从初始化中了解这一点的任何文档或示例都将非常有用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    在 IPNC V3.8中、有一个用于集成外部传感器的文档、但它已从 V3.9中删除。
    ID 您有 V3.8、您可以检查、否则请联系您当地的 TI FAE 以获取该文档。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anju、

    如果您有文档、请将其附在此处

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    IPNC V3.8输入、已获得许可。
    因此、我将无法为您提供该信息。
    您必须联系当地 FAE。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anuj、
    我将尝试联系当地 FAE。 希望大家能对我的疑问有所了解。
    我的视频源来自定制的 OMAP 板、它在上电后持续发送数据。
    因此、我不需要像传感器那样进行任何配置。 在本例中、我应该修改 ISS
    驱动器在当前摄像头应用中使用、还是在 VPS 中通过引脚多路复用设置创建新路径?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    您如何将 OMAP 板与 CSK 连接?

    它是并行接口、csi2接口还是其他接口?

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:
    CSK I 由 TMDSCSK388 (DM388处理器板)+ TMDSCSKCC (载板)组成。
    对于我的应用、我开发了新的载板来连接 OMAP 板。
    来自 OMAP 的输入引脚连接至 DM388的 VIP[0] A。 根据 DM388数据表进行连接。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    VIP[0] A 用于 HDVPSS。 因此、您无需在 ISS 中配置任何内容。

    但您需要对 HDVPSS 执行一些引脚复用和驱动程序初始化操作。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    请参阅以下文档和示例。
    source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/docs/HDVPSS_UserGuide.pdf
    source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/spp/examples/common/vps/捕获/CaptureVip/src

    此致、
    Anuj