This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:音频编解码器和以太网端口

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616758/tms320c6748-audio-codec-and-ethernet-port

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

大家好、

问题1.我想知道 TLV320AIC3106支持的最大频率音频编解码器是什么?

问题2. 是否有人针对连接到 LCDKC6748的以太网端口有任何示例程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    问题1. 立体声音频 DAC 支持8kHz 至96kHz 的采样率、并在 DAC 路径中包括可编程数字滤波、适用于3D、低音、高音、中音效果、扬声器均衡、 以及在32kHz、44.1kHz 和48kHz 速率下的去加重功能。
    问题2. 您可以在以下链接中找到以太网设计指南:
    processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_Ethernet_Design

    BR
    Tsvetolin Shulev