This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:IMX123驱动程序

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609517/linux-dm388-imx123-driver

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

我们使用的是 DM388 (IPNC_RDK-3.9.1)。 我可以获得 Sony IMX123的驱动程序吗? 或如何创建它的示例/说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的摄像头模块供应商应该能够为您提供驱动程序。