This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVMPCI:TMDXEVMPCI 板的器件驱动程序源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615659/linux-tmdxevmpci-device-driver-source-for-tmdxevmpci-board

器件型号:TMDXEVMPCI
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6678TMS320C6678

工具/软件:Linux

您好!

我有 TMDSEVM6678板并找到 PCIe 桥接卡(http://www.ti.com/tool/tmdsevm6678)、但找不到相关资源或文档。

此卡(Linux 或 Windows)是否有任何示例设备驱动程序源?

此致、

星型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stellaris:

    此器件 TMS320C6678运行 RTOS、而不是 Linux。 您可以在此处找到处理器 SDK RTOS:
    www.ti.com/.../processor-sdk-c667x

    RTOS 开发是在 Windows 计算机上完成的、是的、有一个 PCI 示例。

    此致、
    Yordan