This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:具有 OmniVision 传感器的达芬奇处理器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612251/tms320dm365-davinci-processors-with-omnivision-sensors

器件型号:TMS320DM365

您好!

 

我有一位客户有兴趣在以下其中一种游戏配置中将达芬奇处理器与 OmniVision 传感器配合使用:

TMS320DM36x + OV2736 TMS320DM38X + OV2744

 

我们无法通过文档确定处理器是否能够接收传感器提供的交错式2帧 HDR。

是否有内部编解码器来处理它? 它是如何工作的?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etienne Bechara、

    帧错开是摄像头传感器的一项功能(我尚未读取摄像头传感器 DS)。 传感器引擎必须支持所有这些功能。

    DM36x 引擎将通过并行接口(摄像头 ISP)接收这些帧、并在编码前应用可选的后处理。

    您是否正在为编码器中的视频寻找某些特殊功能? 请帮助我理解。


    谢谢