This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:使用 DM365/DM368进行基于硬件的加密

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612905/tms320dm368-hardware-based-encryption-using-the-dm365-dm368

器件型号:TMS320DM368

此平台上是否有任何硬件支持来执行任意数据加密、例如使用 AES 或类似设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 DM36x 系列 TRM 中看不到任何硬件 AES 引擎选项。 但是、有一个 AES 软件库可用于这些平台。