This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:用于 Beaglebonebock SD 插槽的 Wi-Fi SDIO MMC 引脚配置

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614758/linux-processor-sdk-am335x-wi-fi-sdio-mmc-pin-configuration-for-beagleboneblock-sd-slot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我们将 brcmf Wi-Fi 模块用于 Beagle Bone SD 插槽。  我们尝试将 AM335x-boneblack.dts 文件中的 mmc1引脚配置重复用于 SDIO Wi-Fi。

mmc1{(&M)
   #address-cells =<1>;
   #size-cells =<0>;
   VMMC-SUPPLY =<&vmmcsd_fixed>;
   brcmf:brcmf@1{
           兼容="BRCM,bcm4329-FMAC";
           reg =<1>;
           状态="正常";
   };
};

但当 wlan0安装成功时、我们会连续收到错误"mmcblk0 error 110 sending stop command"

请帮助我们解决该错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、

    使用 Beagelbone 黑色 MMC SDIO 进行 WiFi brcmf 的任何更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 arch/arm/boot/dts/AM335x-evm.dts 中的&mmc3实现、然后重复使用该实现 mmc1 SDIO。

    此致、
    Yordan