This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:Windows Server 支持

Guru**** 2573575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613410/am5718-windows-server-support

器件型号:AM5718

AM57x 处理器系列是否适用于 Windows Server? (2012/2016/嵌入式)

或者在哪里可以找到这些信息?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Biser!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    我们的处理器 SDK 支持 Linux、Linux RT、Android 和 RTOS。 Witekio 是一个第三方产品、可将 Windows 操作系统移植到 Sitara 器件。 我不确定 Windows 服务器的要求、因此最好直接与 Witekio 讨论。 https://witekio.com/