This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:UDP 服务器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616378/am3359-udp-server

大家好。

能否在运行6lbr 的 BeagleBone Black 上运行 UDP 服务器以接收来自 UDP 客户端节点的 UDP 数据包?

任何提示都将帮助我。

此致。

MF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、关于在 Sitara 处理器上运行 UDP 服务器、我要将此主题移至 Sitara 处理器论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请详细说明您正在尝试做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    contiki 中的 UDP 服务器示例从 UDP 客户端节点接收 UDP 数据包。 这对于节点应用很有用。 换句话说,UDP 服务器节点可以接收来自其他 udp--client 节点的 UDP 数据包。

    我想要的是在具有滑动无线电节点的 Beagleone Black 上实现此 UDP 服务器。

    此致。

    MF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、此论坛支持仅限于 TI 提供的 Processor SDK。 我们不支持应用软件。 如果该软件在 Linux 上运行、则您应该能够在 BBB 上运行它。