This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:选择 I/O 外设

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613735/tms320c6657-choosing-an-i-o-peripheral

器件型号:TMS320C6657

您好!

在 TMS320C6657提供的不同外设之间进行选择时、我想提出一些建议。 我要寻找的主要要求是:

1) 1)外设需要以最低1Gbps (最好为1.25Gbps)的速率输出信息

2) 2)信息需要能够发送到晶体管以打开/关闭器件

 TMS320C6657数据表非常有用、但我想确认我的想法。 我想使用 PCIe 外设实现高速、但我也在考虑其他一些外设、包括 McBSP。 PCIe 是否非常适合我的需求、或者是否有更好的选择? 在选择外设时、还需要考虑其他注意事项吗?

请告诉我是否需要更多澄清、或者此帖子是否更适合其他论坛。

谢谢、

Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    大多数客户选择 PCIe 进行高速传输。 还有许多其他器件提供 PCIe 接口、因此比 SRIO 和超链接更好。
    此致、
    Bill