This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:NDK VLAN 不工作

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615948/rtos-ndk-vlan-not-working

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试使用 NDK 中的 VLAN 支持(版本2.24.2.31)、但它似乎不起作用。

我还尝试运行提供的控制台示例--使用 VLAN 发送添加了 VLAN 和设置数据包--数据包正在发送,但没有 VLAN 标记(它看起来根本没有通过 VLAN 标记功能)

我尝试在论坛上寻找解决方案、但到目前为止、我只遇到了未回答的问题

请帮助

谢谢

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么处理器? 哪个 RTOS 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guy、

    我重现了这个问题。 我也看不到已达到 VLAN 发送或添加标头功能。

    要么是我们缺少的设置有一些基本的东西、做了一些错误、或者有些东西被破坏了。

    我会在有问题时尽快发布。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    完成代码挖掘和一些测试后、我设法使 VLAN 工作、条件是如果从 vlanAddDevice 函数接收到 IP 条目、我必须将其添加到新的 VLAN

    IP 设置必须与已存在的子网不同。 由于某些原因,我无法找到一种方法,将 VLAN 标记添加到当前活动 IP 配置中。

    为了保持相同的子网和 IP、我必须先清除原始配置条目、然后在 VLAN 上添加新条目(如果使用原始 IP 设置)-这意味着我在 VLAN 中只有一个配置(如果使用)、而在物理 IF 上没有 不知道这是不是可以的,但它似乎是有效的,你能不能检查一下,让我知道这是否确实可以用这种方式使用?

    另外、您还可以确定我是否错过了将标记添加到当前已激活的 IP 设置的某种方式?

    谢谢

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再说一次:这是什么处理器? 哪个 RTOS 版本? 请提供数据、以便能够正确分配该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    处理器:TDA3xx、TDA2xx

    NDK 当前在 ARM - cortex M4上运行

    RTOS:不确定 RTOS 版本的含义,但- SYSBIOS = 6.46.0.23,NDK = 2.24.2.31,XDC = 3.32.0.6。

    家伙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 现在、我将把这个主题移至正确的论坛。