This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:NOR 闪存 GPMC 时序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616646/linux-processor-sdk-am437x-nor-flash-gpmc-timings

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

您好!

您能否告知我们是否应该如何为并行 NOR 闪存(Micron PC28F00BM29EWHA 器件)设置存储器接口时序?

谢谢、

Swapna

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该阅读 AM437x TRM 修订版 G 中的第9.1节以了解 GPMC 时序。 Linux GPMC 相关文档可在 Processor SDK 中找到。