This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP5432-EVM-EVAL-SW:需要引导 Android

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615314/linux-omap5432-evm-eval-sw-need-to-boot-android

器件型号:OMAP5432-EVM-EVAL-SW

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

 当我通过集线器和打开的终端(屏幕@115200波特率)将 USB 和 USB3连接到我的主机系统时、我尝试将 Android 引导至 OMAP5432、但我没有获得任何有关器件(引导开关位置"0000")的信息、这是任何硬件问题


我参考了"omapedia.org/wiki/Panda5AJ.1.5_Release_Notes#"

此致、

Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    参考的 wiki 是正确的。 我已使用以下步骤在 OMAP5 uEVM 上成功引导 Android。
    您是否成功执行了 omapedia.org/wiki/Panda5AJ.1.5_Release_Notes 中列出的所有步骤?
    对于调试控制台、您需要连接调试 USB。 您仅需要 USB3.0端口来刷写设备。

    此致、
    Yordan