This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:TMDSEVM572X AM572x 评估模块上的 VDD_SD 稳压器控制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616567/linux-am5728-vdd_sd-regulator-control-on-tmdsevm572x-am572x-evaluation-module

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我使用的是运行 SDK 随附的 Linux 内核的 TMDSEVM572X AM572x 评估模块。

我正在研究如何将电源打开至 mmc1、即必须关闭 PMIC 的 LD01_OUT、从而关闭 VDD_SD

omap_hsmmc.c 中、我看到调用了 omap_hsmmc_disable_supply、而不是打开稳压器(VDD_SD)、我确实从插槽中取出卡并观察到电阻器 R260-R265处的电压

是否支持电压调节器控制?? 请提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要修改的驱动程序是 drivers/MFD/Palms.c 和 drivers/reguler/Palms-reguler.c. 您需要设置相应的 PMIC 寄存器(执行 I2C 写入操作)以禁用 LDO1。

    此致、
    Yordan