This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65983:需要 Linux 中 TPS65983的示例驱动程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616452/linux-tps65983-need-sample-drivers-for-tps65983-in-linux

器件型号:TPS65983

工具/软件:Linux

您好!

我们正在尝试开发一个驱动程序、用于与 TPS65983进行通信。 我们的要求是检测 USB Type-C 电缆的插入和拔下。 任何用于获取控制器驱动程序的参考都将有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关驱动程序开发平台的更多信息、请参见 NXP 的 i.MX 7Dual Sabre 板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新的 TIDK 中没有 Linux 驱动程序(04.00.00.04)。 我怀疑主线中有一个。

    注意:此论坛支持 onli TI SoC... NXP i.MX7 Dual Saber 不是其中之一、因此请参阅相应的社区。

    此致、
    Yordan