This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP5432-EVM:使用 SD 卡将 Linux 引导至 OMAP5432

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615640/linux-omap5432-evm-booting-linux-to-omap5432-using-sd-card

器件型号:OMAP5432-EVM

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我使用的是 OMAP5432、我需要使用 SD 卡引导首先是开关配置、当我运行 cmd mksdboot.sh 以使用 in=image 和文件系统引导 SD 卡时  、由于找不到引导映像、我在下面添加了错误、 请告诉我问题是什么

存储在块上的超级块备份:
32768、98304、163840、229376、294912、 819200、884736、1605632

分配组表:完成
写入 inode 表:完成
创建日志(32768个块):完成
写入超级块和文件系统记帐信息:完成

正在复制/dev/sdb1、/dev/sdb2上的文件系统
从 boot.script.sd 创建 boot.scr.sd
mkimage:无法打开/opt/board-support/prebuilt-images/boot.scr.sd:没有此类文件或目录
cp:不能 stat `/opt/board-support/prebuilt-images/MLO:没有这样的文件或目录

错误:正在执行 CP /opt/board-support/prebuilt-images/MLO /tmp/sdk/24685/boot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 sysboot 开关、请参阅快速入门指南(www.ti.com/.../swcu131.pdf):)

    "一. 对于 SD 引导设置、请配置 Sysboot 开关(靠近 RJ-45插孔)、编号为1至4、即 SYSBOOT[4:1]= 1010"

    要创建可引导 SD 卡,您需要使用 GLSDK6_04_00_02 (processors.wiki.ti.com/.../Category:Processor_SDK_Linux_Automotive) 。 您需要运行以下命令:
    sudo ~ti-glsdk_omap5-uevm_6_04_00_02/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdY --sdk ~/ti-glsdk_omap5-uevm_6_04_00_02

    我已经验证了它是否起作用。

    在日志中、我看到:
    /opt/board-support/prebuilt-images/boot.scr.sd:没有此类文件或目录
    /opt/board-support/prebuilt-images/MLO:没有这样的文件或目录

    您已经在/opt//中安装了 SDK、而您应该将其安装在主目录中、并且在安装 SDK 后、您应该具有:
    ~/ti-glsdk_omap5-uevm_6_04_00_02

    x0155517@MMS:~$ cd ti-glsdk_omap5-uevm_6_04_00_02/
    x0155517@~ MMS:μ C/ti-glsdk_omap5-uevm_6_04_00_02$ ls
    二进制文件 等等 增补程序 TI-Devkit
    板级支持 example-applications Rules.make 卸载
    组件源文件系统 setup.sh uninstall.dat
    文档 Makefile 测试台卸载 GLSDK.desktop
    x0155517@~ MMS:μ C/ti-glsdk_omap5-uevm_6_04_00_02$

    此致、
    Yordan