This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728 EVM

Guru**** 2556970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616482/linux-am5728-am5728-evm

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我最近在使用您的 AM5728 EVM SDK 创建的 Linux 中发现了一个严重错误。 它易于重现。 当我通过 LAN 将内置 GStreamer 与多个摄像头配合使用并将外部监视器连接到 EVB 时、几分钟后您的 AM5728 EVB 芯片即可。 摄像机是轴 P3905-R 由于附件我正在向您发送导致该错误的“test-frag.sh”脚本(一段时间后)。 我还提供了“AM5728 tisting.txt”,它是通过 PuTTy 记录的来自 AM5728的/var/log/massages。  

e2e.ti.com/.../6038.attachment.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的处理器 SDK 是什么?
    您的意思是 EVM 裸片挂起或其他什么?
    您是否观察到 gstreamer 错误?
    您已开始了多少次 GST 发布?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    “我的意思是,它在串行上进行现场响应和写作室按摩
    没有、我没有看到任何 GST 错误、但我的愿景被9个视频流(您可以在我附加的存档中看到的内容)所掩盖
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您用 fakesink 元素替换航迹接收器、您是否观察到此问题?

    另一个注意事项请查看发行说明:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Release_Notes

    在"已知问题"中搜索 PLSDK-780。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 omapdrm omapdrm.0:无法重映射:-12 (3)错误、请检查:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Post_Release_Fixes
    请参阅 PSDKLA-3753。 在增补程序详细信息列中、增补程序很少。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔