This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Infoadas 保存了摄像头捕获

Guru**** 2568175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613912/tda2evm5777-infoadas-save-camera-capture

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

使用 Infoadas 时、如何使用 H.264压缩将摄像机捕捉保存到文件系统或存储卡中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给 INFOADAS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    最新的 infoadas 2.0版增加了对汽车黑盒用例的支持
    您可以使用 GStreamer 插件为 infoadas 编码任何 infoadas 缓冲器

    您可以使用它将视频编码为 h264视频


    此致、
    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我正在使用 Infoadas 版本2_00_00_01。 infodas/src/chains 中没有编码器示例
    有 a15source2d & 3D、srv 2D&3D、LVDS_VIP 单路和多路、LVDS_VIP 单路分析和分析 s2、然后是 buf_loop。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    infoadas 应用程序是一个独立的应用程序、只能显示
    对于汽车黑匣子、您需要使用 GStreamer 流水线
    请参阅软件开发人员指南、了解您可以尝试使用的所有不同 GST 管道


    此致、
    Nikhil D