This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:DVSDK 未安装

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616689/linux-tms320dm368-dvsdk-not-installing

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

我购买 了新 的 TI DM368评估套件。 DVSDK 和 CCS 未在我 的17.04 Ubuntu 64位中安装。 请告诉我这些软件是什么、可用的位置、如何安装、操作系统和软件的兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您正在尝试安装:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    如果是、请查看章节:

    开发主机

    "此版本仅支持 Ubuntu 10.04 LTS 32位作为您的开发主机。 如果要创建虚拟 Ubuntu 映像、请按照此 wiki 页面上的说明进行操作。"

    如果没有、您要安装的软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔