This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM5728:TMDSCM572x 摄像头模块

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616394/starterware-am5728-tmdscm572x-camera-module

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSCM572X

工具/软件:Starterware

您好!

我们从 以下链接订购了 TMDSCM572x 摄像头模块:


其功能显示为300万像素摄像头模块、但我们收到了1万像素模块。 我们需要300万像素摄像头模块来进行开发。

请告知我们如何获得300万像素摄像头模块、并告知我们如何更换1万像素摄像头模块。

此致、

普拉什兰特

PathPartner 技术。 概述 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请联系您的供应商。 此论坛不支持销售问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我们仅从 TI store 订购了该产品。 请告诉我们需要联系谁。

    请查看以下详细信息以供您参考。

    ----------------------------------------------------

    发件人:sales@ti-estore.com [mailto:sales@ti-estore.com

    发送时间:2017年8月2日05:54

    转至:chakravarthy.l@pathpartnertech.com

    主题:TI store:您的订单商品已发货。

    发货通知

    应用工程师

    尊敬的 Lingamunta Chakravarthy:

    再次感谢您在 TI 商店购物。 我们已交付您订购的一件或多件商品。

    对于实物配送、您可以在下方找到商品的承运商名称和追踪编号。 请注意、包含多个商品的订单可能会以单独的包装箱发货、不会向您收取额外运费。 如果您还有任何剩余商品、我们将在这些商品发货时向您发送另一封确认电子邮件。

    谢谢你。

    TI store

    订单摘要

    订单号:1543362

    订购时间:2017年7月31日上午10:58:24

    订购人:Lingamunta Chakravarthy

    订单总额:65.00

    订单状态:在线查看

    ----------------------------------------------------

    此致、

    Lakshmi Sankar

    PathPartner Technology Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有一个邮件联系人:sales@ti-estore.com 您应该联系他们。

    我再说一遍,这是一个严格的技术论坛,我们不处理或提出这类问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI store 还有一个帮助页面、您可以在该页面中查看如何继续:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在这里稍作照明...摄像头中使用的原始传感器已停产(3Mpixel),我们已经替换为仅100万像素的传感器,但它具有更长的使用寿命,因为它符合汽车标准。 我对这种混乱感到抱歉。