This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IDK 板 XDS100不工作

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615864/am5728-idk-board-xds100-not-working

主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

拥有全新的 AM5728 IDK 板、连接到目标时出现问题。

C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif>C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds100serial.exe
正在扫描 XDS100仿真器...

VID/PID          类型                    序列号                    说明
0403/6010         EEPROM 为空           未知                   没有可用的说明

我应该怎么做?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能描述您的主机配置吗? 另请参阅 www.ti.com/.../sprui64b.pdf 中的第4.4节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我在 Windows 7上使用 CCS v7.2。 该电路板由外部电源供电、并通过按下启动按钮 SW3启动。 然后、USB JTAG 电缆从电路板连接到我的主机。

    我没有使用任何 SD 卡映像。 相反、在 CCS 中编译一个示例项目、并计划通过 JTAG USB 加载该示例。  

    谢谢、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查是否正确遵循以下准则: processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup 这适用于 GP EVM、但也适用于 IDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定"指南"的哪一部分可以解决该问题。  正如最初所说的、我有"空白 EEPROM"、我对 EEPROM 进行了编程、现在能够进行调试。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、这会得到解决吗? 如果是、请关闭该问题。