This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:U-boot 闪屏问题

Guru**** 2566985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611832/dra726-u-boot-splash-screen-question

器件型号:DRA726

我已经按照 sprac49.pdf 中的说明进行了操作、但不确定如何为我们的显示屏设置 PLL 值。

除非我弄错了、否则我只需更改几个值、以匹配12英寸显示屏、然后卸下用于控制背光的部件。

对于我们来说、我们只需打开 GPIO、DRA726就没有背光控制。 LCD 显示屏上的 I2C 端口仅用于 egalax 触摸屏。

我会在哪里查找要使用的 PLL 值?

void video_pll_conf (u32 lcd_type)

  uint32_t regval、temp;


  开关(LCD_TYPE)
  {
      LCD_TYPE_7_INCH 案例:
         /* 7" LCD *
         分频器= 10 + 1;
         乘数= 410;
         DIV_H11_clkcfg = 16 + 1;
         中断;
      LCD_TYPE_10_INCH 案例:
         /* 10英寸液晶屏*/
         分频器=    8 + 1;
         乘数= 421;
         DIV_H11_clkcfg = 8 + 1;
         中断;
      默认值:
         hang();
  }

这里是 LCD 的定义、我们的显示屏是 LVDS、它有一个将 TI 视频输出转换为 LVDS 的器件。

              面板正时{
                       时钟频率=<9368800>;
                       hactive =<1920>;
                       Vactive =<720>;
                       前沿=<115>;
                       后沿=<20>;
                       HSYNC-LEN =<5>;
                       后沿=<3>;
                       垂直前沿=<32>;
                       vsync-len =<3>;
                       HSYNC-ACTIVE =<0>;
                       vsync-active =<0>;
                       停用=<1>;
                       像素时钟激活=<1>;
               };

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已将您的问题转交给 DSS 专家。
    您能告诉我们您使用的是哪款 SDK 吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    汽车3.02
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    我们将应用程序中描述的补丁移植到2016.05 u-boot。 我们修改了 PLL 配置、以便轻松进行设置。 请给我一整天左右的时间来共享修补程序。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过电子邮件讨论问题时、我将关闭此主题。

    此致、
    Yordan