This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM437X:Linux/PROCESSOR-SDK-AM437X

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614823/linux-processor-sdk-am437x-linux-processor-sdk-am437x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 的 AM437X 处理器在产品上具有并行 NOR 闪存、并且偶尔会看到读取问题。 请帮助您了解如何正确配置 NOR 闪存器件?

谢谢、

Swapna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swapna、

    您能否提供有关您的问题和环境的更多详细信息:
    您正在使用哪种 NOR 闪存芯片(制造和型号)?
    您能否共享 NOR 闪存配置?
    您如何重现问题?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin,

    您能否提供有关您的问题和环境的更多详细信息:
    我们使用的是连接到 AM4376BZDNA100的 Micron 并行 NOR 闪存 PC28F00BM29EWHA 和 MT41K512M16HA-125IT DDR3外部存储器。

    我们在外部 NOR 闪存中有两个映像。
    "常规映像"和"备份映像"

    我们尝试将备份映像复制到常规映像分区,作为此过程的一部分,我们首先验证备份映像是否正常,并且偶尔我们的闪存 CRC 校验失败(CRC 校验只是有效负载信息的总和)。

    我们在缓冲区中以64KB 的块读取闪存、然后执行校验和并重复此过程、直到读取所有有效载荷信息。 我们将计算出的校验和与已知良好的校验和进行比较、但此检查失败。

    您正在使用哪种 NOR 闪存芯片(制造和型号)?
    Micron 并行 NOR 闪存 PC28F00BM29EWHA 和 MT41K512M16HA-125IT DDR3

    您能否共享 NOR 闪存配置?
    2048块64KW

    我们偶尔会看到这种情况,因此想检查这是否与时间有关 TI 是否对上述器件有任何建议?

    谢谢、
    Swapna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储器时序建议的任何信息或指针?

    谢谢、

    Swapna