我在超链接引导模式下收到了从器件的默认存储器映射。 但是、我仍然无法成功地将数据传输到任何映射的区域。 我有两个 EVMK2Hxx 板通过连接超链接端口的自定义背板进行连接。 我已经成功地证明了超链接接口的运行方式、在两个板上执行超链接演示应用、并且禁用了环回选项(# define assed out)。 然后、我将一个板配置为通过 DSP Core0进行超链接引导、请注意、对于本示例、我不会使用任何一个板上的 ARM 内核。 第一个板(主板)设置为只需建立超链接连接、然后将数据传输到第二个(从器件)器件。 我有以下问题:
(1)当调试器连接到主器件时、在(0x2140_0080)上、当两个电路板都加电且超链接接口已建立时、我无法访问远程配置寄存器。 在所描述的配置中、我应该能够读取这个地址上的从器件寄存器吗?
(2)当调试器连接到从器件并配置为 DSP Core0的超链接引导时、PrivID 的所有16个条目似乎都设置为0。 是这样吗?
(3)主超级链接接口上的安全位应设置为什么?
(4)在将引导映像写入 MSM 或任何 L2 SRAM 区域之前、主器件是否需要在从器件上进行任何配置设置?
(5)通过超链接引导 DSP Core0时、是否需要考虑任何其他细微差别?
感谢您关注此事。
此致、
插孔