This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3359:AM3359能否连接什么类型的 WiFi 模块?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613835/starterware-am3359-can-am3359-connect-what-kind-of-wifi-module

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件: CC3100

工具/软件:Starterware

AM3359能否连接 什么类型的 wifi 模块?

请,我 使用 am3359将 wifi 模块与 SPI 连接。

那么、wifi 模块  

SPI 接口

2.can 连接 ICE_am3359

3.获取 wifi 和 TCP/IP 的示例代码。(希望)

请给我建议。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    68686、

    您使用的是什么软件? Linux 还是 TI-RTOS?

    如果使用 TI-RTOS、则 ICEv2的 PDK 下的 Processor SDK RTOS 软件包中有一个 SPI 示例。 我不知道完全实现的 WiFi+AM3359示例。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages\MyExampleProjects\MyExampleProjects

    您可以尝试通过 SPI 将类似 CC3100的器件连接到 ICEv2。 请参阅示例 C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages\MyExampleProjects\MCSPI_SlaveMode_MasterExample_icev2AM335x_armExampleProject

    请注意、这些示例需要通过运行.bat 文件生成。 有关说明、请参阅版本文档中的开发人员指南。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    但是、我想将 CCS 用于编译器。
    我需要在 CCS 中应用代码。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    68 686、
    这些确实是 CCS 项目。 请查看它们。
    运行.bat 后、您可以将其导入 CCS 工作区并进行调试。

    Lali