This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SYSBIOSSDK-IND-Sitara:Profinet 问题

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613688/sysbiossdk-ind-sitara-profinet-issues

器件型号:SYSBIOSSDK-IND-Sitara
Thread 中讨论的其他器件:AM3357SYSBIOS

尊敬的 Sirs 和 Madams:

我们在 PRU 上运行 pruicss 驱动程序接口、该接口与主 CPU (AM3357)上的 Molex Profinet 协议栈通信。 CPU 通过 JTAG 连接到 Lauterbach LA-7843。 在大多数情况下、我们的系统工作正常、但系统会不时冻结、我们无法再通过 JTAG 访问 CPU。 Lauterbach 支持告诉我们、CPU 流水线中存在错误、导致调试器无法再与 CPU 通信。 我们可以确保 CPU 冻结、因为它在正常运行时会切换一些 LED。 令人惊讶的是、即使盒已冻结、我们也能看到 Profinet PNIO 数据包从以太网端口传出。 主 CPU 冻结时、PRUS 似乎仍在工作。

您是否知道我们为什么松开 CPU 和调试器之间的连接?

您是否知道为什么我们看到主 CPU 冻结时从以太网端口发出的 PNIO 数据包?