This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:Profibus DPv1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615588/processor-sdk-am335x-profibus-dpv1

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

您好 E2E:

我的客户 已在 AM335x EVM 上处理 Profibus DPv1数月。

他们成功实现了 Profibus DPv0通信、Sitara EVM 作为从设备、而他们自己的 PLC 作为主设备。

我们是否有详细的指针来指导我的客户将 Profibus DPv1实现为 Sitara EVM 的从设备?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、我将检查并尽快返回给您。
    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、我确认 DPv1是 DPv0的扩展、 默认情况下、我们的 Profibus 从设备应用程序同时响应 DPv0和 DPv1消息(无需配置)。

    有关更多详细信息、请查看  PROFIBUS_STACK_API.pdf 中的第6章(PROFIBUS-DP 增强功能:DPE)(C:\ti\PRU-ICSS-Profibus Slave_01.00.01.01\third_party_protocols\Profibus 从属设备\doc\PROFIBUS_STACK_API.pdf)

    谢谢、

    Paula