This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:将 OSCVSS 连接到 PCB 上的 GND

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613997/tms320c6745-connecting-oscvss-to-gnd-on-pcb

器件型号:TMS320C6745

您好!

我的客户对 OSCVSS 连接有疑问。 它们在数据表建议下连接 xtal。 请查看 图6-6。 数据表中的片上1.2V 振荡器:

他们检查了几个噪声测试、在某些情况下、他们发现 DSP 有时会挂起。 他们调查了该问题并找到了权变措施;将 OSCVSS 连接 到 PCB 接地。  
实际上、数据表中不允许这样做。 它说:

当使用一个外部晶振时、振荡器(OSC_VSS、RTC_VSS)接地必须与其它接地保持分离并直接连接到晶振负载电容器接地。 这些引脚短接到器件本身的 VSS、不应连接到电路板上的 VSS。 如果不使用晶振并且直接驱动时钟输入、则振荡器 VSS 可连接到电路板接地。

他们已确认该变通办法在其用例中有效、但由于数据表语句的原因、他们尚未决定使用它...
我认为、为了确保器件正常运行、您必须有一些原因不将 OSCVSS 连接到 GND。  您对此有什么意见吗?

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我们将对此进行研究、并将更新该线程。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    [引用]他们检查了几个噪声测试、在某些情况下、他们发现 DSP 有时会挂起。 [/报价]
    让它们遵循原理图检查清单(processors.wiki.ti.com/.../_AM1x_Schematic_Review_Checklist )中的建议它们必须将振荡器组件放置在靠近 SoC 封装的位置、并且它们还应该最大限度地减小寄生电容、以降低噪声。 也许这是他们看到的。

    [引述]为了确保器件正常运行、您必须有一些原因不将 OSCVSS 连接到 GND。 您对此有什么意见吗?[/引述]
    OSCVSS 是本地接地(模拟接地)、应与电路板接地分开。 这是一条一般规则。 它们是否可以显示相应的原理图器件?

    此致、
    Yordan