This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:采用 Infoadas 封装的 SPI 和 I2C

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615711/tda2evm5777-spi-and-i2c-in-infoadas-package

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我在 TI Jacinto J6板上使用 Infoadas 封装。 我找不到 i2cdetect 或 spidetect 等命令、也找不到任何/dev/spidev。 我们如何在 Infoadas Linux 中启用 SPI 和 I2C 通信? 评估板上的外设引脚排列在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给 Infoadas 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    * i2cdect 在默认文件系统中作为 i2c-tools 软件包的一部分提供(默认情况下已安装)
    * i2c 器件枚举为/dev/i2c-X (X=0、1、2、3等)
    *我不确定 EVM 上是否连接了任何 SPI 器件
    *要求在 CDDS 中访问 EVM 原理图以了解有关引脚分配的详细信息

    但愿这对您有所帮助

    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    在 J6 EVM 中、哪里有 i2c 引脚? 我也找不到/dev/spi 设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我说过的、

    * EVM 上可能没有任何 SPI 器件、因此没有/dev/spi (DTB 文件中甚至可能没有)
    *与 CPE 联系、让您能够访问 CDDS 中的电路板原理图、并在其中获取所有引脚分配

    Nikhil D