This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:需要 USB 驱动程序源代码

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613862/tci6638k2k-need-usb-driver-sourcecode

器件型号:TCI6638K2K

大家好、

    我想使用 ccs5.5在 tc6638的 DSP 侧设计 USB 驱动程序。我只能在 uboot 或 Linux 中找到源代码、但不能在 DSP 侧找到源代码、我想知道 tc6638的 DSP 侧的 USB 驱动程序源代码是否已发布、以及如何操作 明白了吧,一定要去!

此致、

Rambo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rambo、

    我已将此内容转发给 c66x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,

    谢谢!

    此致、

    Rambo