This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:POH 等级

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616303/am4376-poh-rating

器件型号:AM4376

我与一位客户合作、他有兴趣了解我们如何通过使器件在比数据表中指定的温度和工作频率更低的条件下运行来提高 POH 额定值。  我们知道、工作频率和/或结温的降低通常对应于 POH 的增加。

具体用例是在70C 和1GHz (Nitro)或70C 和800MHz (Turbo)下连续运行。

在不同的内核电压(更高或更低)下运行是否会对改善 PoH 产生任何影响?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart
    我会将此请求转发给质量团队、以了解我们可以如何最好地处理。 我们一直在探索处理超过标准100K POH 的此类请求的潜在方式、并提供一些通用指南或自助配套资料(附带免责声明)、而不是处理特定请求。 这项工作可能需要一些时间、并且取决于器件。

    以下应用手册介绍了一般概念
    http://www.ti.com/lit/sprabx4
    但是、这些概念不适用于28nm (AM57x 和 KS2系列)、如应用手册中所述、这不适用于数据表中指定的过驱模式。

    虽然我想找出解决您的特定请求的最佳方法,但请随时在线向我发送有关客户的详细信息、您需要的时间安排以及他们所需的 POH 要求。

    此外,您是否进一步明确它是 Turbo 模式还是 Nitro 模式,这可能会有所帮助。

    此致
    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Stuart Baker"]具体的用例是在70C 和1GHz (Nitro)或70C 和800MHz (Turbo)下连续运行。[/引用]

    70°C 是结温还是环境温度?

    [引述 USER="Stuart Baker"]在不同的内核电压(更高或更低)下运行是否会对改善 PoH 产生任何影响?[/QUERT]

    降低电压(例如在较低的 OPP 下运行)将延长使用寿命。  它还使结温保持较低变得更容易。