This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:NDK 示例代码

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615739/tms320c6455-ndk-example-code

器件型号:TMS320C6455

你(们)好

我的工具:
操作系统: Win7
电路板:定制
CCS: V7
XDC:3.23.4.60
SYS/BIOS: 6.33.6.50
NDK: 2.21.2.43

问题1:

根据我用作基础项目的 C6455工具、是否有一个示例 NDK (如客户端示例)项目? 请指导我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请回答我、我在等你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    处理器 SDK RTOS 不支持 C64x+(C6455器件)。 从多个 E2E 线程中、旧版本的 NDK 具有此客户端示例。

    您可以从中找到 NDK

    此致、Eric