This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:LVDS 桥接至 HDMI 显示屏

Guru**** 2559970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616205/am4378-lvds-bridge-to-hdmi-display

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83B

LVDS83B 是否可以与 AM4378处理器配合使用、用作 HDMI 显示屏的 LVDS 桥接器?

假设使用24位 RGB LCD 显示屏。 查看 LCD 连接 wiki、可以看到 下面的原理图

连接至 LVDS LCD 显示了用于生成 LVDS83B 输出的连接器设置。

谢谢、

Priya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要连接到 HDMI 显示屏、您需要 HDMI 发送器、而不是 LVDS 串行器。 您可以查看 AM437x GP EVM 原理图以获取参考: processors.wiki.ti.com/.../AM437X_EVM_Boards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    感谢你的答复。 HDMI 发送器输出必须为 LVDS。 A 的位置
    HDMI 到 LVDS 桥接器是否适合该原理图?
    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有。 HDMI 发送器是将并行 RGB 转换为 HDMI 格式的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用 LVDS LCD 显示屏、SN75LVDS83B 是否与 AM4378兼容?
    遵循此 wiki 中的相同连接格式:
    processors.wiki.ti.com/.../LCD_connectivity

    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、应该是这样。 请记住、LVDS 串行器应能够支持您打算使用的最高像素时钟频率。