This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:从 UART 引导

Guru**** 2559510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616348/am3352-booting-from-uart

器件型号:AM3352

大家好、

           

           我们购买了一款新型 Black Beagle Bone (BBB)用于开发目的。 我们正在尝试通过 BBB 的 UART 来端口 u-boot。 打印消息 CCCCCCCC.... 即将推出。 如何通过 UART 移植 u-boot。 我目前正在使用 Ubuntu 16.04。 提前感谢。

此致、

Avinash N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

            我已尝试按上述链接中所述移植图像。 但是、我们将面临以下问题、如上面的屏幕截图所示。  

    此致、

    Avinash N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试上传哪个文件? 请发布您的命令行日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我们保持 S2并为 BBB 上电。 在 Minicom 中、随后会打印 CCCCC

    步骤1:Ctrl+A

    步骤2:Z 以获取 minicom 中的帮助

    步骤3:s 用于发送文件

    步骤4:选择 Xmode 来移植 spl/u-boot-spl.bin

    步骤5:重试0:扇区无响应

                重试0:扇区无应答

                重试0:扇区无应答

                重试0:已取消

                传输未完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash、您好!

    是否可以发布文件传输协议设置?

    Minicom -s
    >文件传输协议

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    Minicom -o 控制台

    此致、
    Avinash N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试以下两个命令:
    $ sx -KB /path/to/u-boot-spl.bin </dev/ttyUSB0 >/dev/ttyUSB0
    $ sx -KB --Ymodem /path/to/u-boot.img </dev/ttyUSB0 >/dev/ttyUSB0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    我已给出第一个命令、并显示下面的行、

    立即发出本地 XMODEM 接收命令。

    您能否提供命令的屏幕截图。

    此致、
    Avinash N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按"重新引导"按钮、为其提供接收命令。